This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC2650:CC2650 BLE 计划

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1071743/launchxl-cc2650-cc2650-ble-program

部件号:LAUNHHXL-CC2650

你好  

我使用了简单的外设示例。 您能否检查以下顺序是否正确?

1.我在该文件夹中有2个项目文件作为应用程序和堆栈。 首先,我有构建和调试堆栈文件。 之后我有了生成和调试应用程序文件。

在这之后,我的启动板在 NRF 连接应用程序上显示为 SimpleBLEPeripheral

当我单击“连接”按钮时,它会成功连接,但不会显示任何服务或特性。 我是否必须通过代码启用这些服务?

请找到所附图片

scanning

after connecting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sahil,

    这些步骤看起来正确,因为您可以连接到设备,我不怀疑安装有问题。 默认示例具有所有设置,因此它应该开箱即用,而不会更改代码。 您可以尝试其他应用程序,如 LightBlue 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我每次更改应用程序代码时是否都必须下载堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Sahil,

    如果堆栈项目代码没有更改,只需刷新应用程序代码即可。