This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:DIO 电源域

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1072617/cc2652rb-dio-power-domains

部件号:CC2652RB
“线程”中讨论的其它部件: CC2640R2F

您好,

我很好奇 CC2652RB 的信息表是否与 CC2640R2F 技术参考手册中的表11-4类似。  

这是否存在? 或者,您能否确认两个零件完全相关?

我最感兴趣的是哪些 Dios 由每个 VDDS,VDDS2和 VDDS3单独控制/驱动。

谢谢,

泰勒·维特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒  

    CC2652RB 设备不支持与 CC2640R2F 相同的 IO 段的不同电压级别。 没有等效表,因为  VDDS2和 VDDS3必须具有与 VDDS 相同的电位。  

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克西斯,谢谢你的回答。

    我不希望在 IO 段上支持不同的电压级别,只是想知道哪些 IOS 是内部连接到每个电源的。

    我们正在尝试跟踪一个电子器件问题,该问题导致大量电流(数百 mA)仅通过 VDDS2引脚滞留。 我的想法是跟踪哪些 IO 针脚可能会连接到此电源,因为切断其与我们主要 VDDS 导轨的连接会显著减少电流的沉降。

    请告诉我您是否有任何文档可供分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    我理解。 感谢您提供更多背景信息。  

    我将了解我是否可以确认同一个表是否适用于体系结构。  

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    查看您的初始 IO 配置是否可能有冲突(启用了上拉或下拉功能)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,泰勒

    CC2652RB 的电源域与 CC2640R2F 的电源域相同。