This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:加载 BLE5STCK

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1072788/cc2640r2l-oad-with-ble5stack

部件号:CC2640R2L
“线程:CC2640”中讨论的其它部件

您好,

我们正在使用外部闪存构建一个要添加 OAD 功能的设备。

我已经看到了一些关于如何将 OAD 添加到现有项目的指令,但其中大部分似乎过时了,并根据双堆栈(假设它是四倍)而不是五层堆栈进行了定制。

您是否有使用 OAD 和 ble5堆栈的指导?

谢谢,致以诚挚的问候,

帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,帕特里克,

    我们不再建议在 CC2640R2的 BLE5堆栈项目上启用 OAD。 简而言之,此设备上没有足够的内存来支持 OAD,因此我们从用于 BLE5堆栈的 SDK 和 CC2640R2中删除了任何 OAD 示例项目。

    如果 BLE5和 OAD 是一项要求,我建议大家看看我们新一代的零件(链接此处了解一些选项)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,帕特里克,

    对于 CC2640设备,我们不支持基于 BLE5的 OAD。 如果您尝试执行此操作,CC2640将很快耗尽内存。 我们很乐意支持您在 CC2640上通过 BLE4运行 OAD,或者您可以在 CC26X2设备系列上尝试通过 BLE5运行 OAD。

    最佳

    不会