Other Parts Discussed in Thread: CC1350
您好,
客户在使用客户主板中的 IC 时遇到问题,请参阅以下详细信息。
“您好,我正在尝试将 cc1350与2个单独的 I2C 设备连接。 它们目前不在同一个 PCB 总线上,这意味着它们连接到1350上的2组引脚(例如 dev1在1和2上,dev2在8,9上)。 是否可以使用 cc1350与双方通信? 我尝试在打开另一个接口之前确保关闭了一个接口,但在第一次尝试设置第二个接口时,程序挂起。”
请提前感谢。
此致,
五月纳德