This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:测量48MHz (晶体)振荡器频率的最佳方法是什么

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1072632/cc2652p-what-is-the-best-way-to-measure-the-frequency-of-the-48mhz-crystal-oscillator

部件号:CC2652P
“线程”中讨论的其它部件:CC1352P

为了能够检查/调整要在容量阵列上记录的值,
如何测量48MHz 晶体的频率?
1.我们是否应该使用 SmartRF Studio 发送连续载波并测量其频率?
由于补偿电路的原因,我们是否可以简单地通过 CC1352P 生成 PWM 输出并测量其频率,这是否可靠?

谢谢。

达米恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damien,

    是的,测量高频晶体振荡器准确度的最佳方法是从对讲机输出未调制载波,并使用频谱分析仪测量所需频率的频率偏移。

    SWRA640第6.4节 对此 提供了很好的资源。

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢亚历克西,

    是否有办法使用射频驱动指令生成未调制载波(我没有找到),或者我们是否必须使用 SmartRF 工作室?

    达米恩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Damien,

    SmartRF Studio 可能是执行此操作的最简单方法,但 SDK 中也有一个名为 rfCarrierWave 的示例(例如>RTOS>LP_CCxxxx>驱动程序)  

    谢谢,

    亚历克西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好,

    谢谢亚历克西。

    达米恩。