This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:使用 CC2650的网关类型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1071481/cc2650-types-of-gateway-with-cc2650

部件号:CC2650
《线程: BeagleBone》中讨论的其他部分

哪些类型的网关可以与 CC2650连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法真正理解您的问题。 您能详细说明吗? 基本上,如果通过 UART 连接,任何网关都应该能够与 CC2650连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为只有 BeagleBone 才能识别 CC2650,但感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算通过 UART 将 CC2650连接到 BeagleBone? 如果是这样,您可以在 CC2650上运行 HostTest,并通过 UART 接口将其与波连纳连接。 然后,您可以从 beaglecBone 使用 HCI 命令来控制 CC2650