This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:无内部 NVS 的零项目

Guru**** 2874630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1074077/cc2652r-project-zero-project-without-internal-nvs

部件号:CC2652R

大家好,团队

我想使用零项目而不使用内部 NVS。 我不需要债券经理,因此也不需要其他证券公司。
我已经选择了设置 BLE ->高级设置->无 OSAL SNV,而 BLE->Bond Manager->绑定未被选中。
此外,BLE->Bond Manager->Pairing Mode (配对模式)设置为“Pairing is not allowed"(不允许配对)。
如果我卸下内部 NVS,MCU 将不再启动。 这是什么原因?

此致,

埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    BLE 堆栈不仅在 Flash 中存储债券。 例如,设备的 irk 也存储在闪存中。换言之,使用 BLE 堆栈时,无法轻松地完全删除内部闪存。

    您可以查看 此文档 以了解更多详细信息。

    此致,