This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:无法与 Android 设备绑定(但在 IOS 设备上工作正常)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1073616/cc2541-failed-to-bond-with-android-devices-but-works-fine-with-ios-devices

部件号:CC2541

我在与 Android 设备(Nexus 7 Android 6.0.1和 Galaxy XCover3 Android 5.1.1)配对和绑定时遇到问题。

输入密钥后出现以下错误:

由于 PIN 或密钥不正确,无法与应用程序配对。

使用完全相同的密钥,我可以 始终如一地与 iPhone 和平板电脑绑定(iPhone SE IOS 15.5和9.3.6以及 iPad IOS 10.3.4)。

基于  BLE-CC254x-1.4.0堆栈中的 TimeApp 示例。

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这可能是一个已知的兼容性问题,影响 BLE-CC254x-1.4.0及更低版本。 请使用以下链接尝试利用 CC2541最新的 BLEStack 吗? https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-1-X/

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 克莱蒙特,

    您提供的链接适用于 BLE-CC254x-1.5.2.0。 尝试使用 IAR 8.20.2打开其中一个示例(EWP 文件)(我目前使用该示例)时出错,说明该示例是使用较新版本的产品创建的。  您是否有一张图表显示 BLE 堆栈版本与 IAR EWB 编译器版本之间的兼容性?

    如果8.20.2不支持1.5.2.0,我可以从何处下载它?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关所需工具版本的详细信息,请参阅堆栈的发行说明。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来需要10.30.1。

    是否可以使用较新版本10.40.2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    发行说明中说明了堆栈测试过的工具版本。 我无法评论与其他版本的兼容性。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。