This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:对 CC2651R3的加密支持

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, AES-128
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1073561/cc2651r3-encryption-support-for-cc2651r3

部件号:CC2651R3
“线程: AES-128”中讨论的其他部件

大家好,两位 geeks,

我正在使用 CC2652R1评估板(我们收到硬件后,将于稍后移至 CC2651R3)。 我想为我的项目实施 OAD。

我读到 CC2652R1对加密/哈希算法提供了全面的硬件加速支持。 但 CC2651R3在硬件层没有任何加密支持,应在软件中实施。

我的理解是否正确?

此外,我还阅读了 CC2651R3为 AES 128模块提供硬件加速支持。 这是否意味着它拥有硬件层的基本加密支持?

阅读完这两份数据表后,我在这里有点迷路了。 请您在此处更正我的问题或澄清我的疑问。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的理解是正确的。 有关 详细信息,请参阅本文档。

    一般而言,两台设备都实施加密驱动程序,这些差异被抽象化。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,即使是 AES-128或256也完全被删除。  

    为供您参考,我收到了本文档中的信息,其中介绍了针对 CC2651R3的 AES128硬件加速器支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC2651R3硬件支持128位密钥长度的 AES。

    此致,