This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:无法使用 Simplelink Starter 应用程序在自定义 CC2652P 上执行 OTA

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1078216/cc2652p-unable-to-perform-ota-on-custom-cc2652p-using-simplelink-starter-app

部件号:CC2652P
“线程”中讨论的其它部件: CC2652R

您好,

我无法使用自定义 cc2652P 主板的 simplelink 启动程序应用程序执行 OAD。
等待 MTU 更新后,应用程序崩溃。

我已经验证了当我使用 BTool 时 OTA 工作正常,但遇到了简化启动程序应用程序的问题。

关于如何调试/解决此问题的任何输入?

谢谢
Akhilesh

P.S.
堆叠:5.40
如果我在 cc1352 LP 上刷新相同的代码,应用程序将检测并允许我执行 OTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我请一位专家研究您的问题。 同时,您可以查看 BLE 增强型 OAD (TI.com )以获得一些指导。 您是否估计了所需的闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,

    我已经实施了 cc2652R,它的效果很好。 我们有与 LP 相同的闪存。
    我是通过进行射频引脚更新将项目从 CC2652R 移植到 CC2652P,但此后,使用简化启动程序的 OTA 无法正常工作。

    此外,我正在使用支持 BLE OAD 的 DMM 项目。

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhilesh,

    这可能是智能手机应用程序的问题。 您可以尝试使用 BTool 代替智能手机吗? 这是我们的首选方法。 这将帮助我们确定问题是出在智能手机还是启动板上。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    这可能是智能手机应用程序的问题-确定

    您可以尝试使用 BTool 代替智能手机吗?正如我在帖子中提到的,是的,它可以与 BTool 配合使用。

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhilesh,

    感谢您的澄清。 我将看到我们是否可以使用 CC2652P 设备复制自己。 我将在星期四之前向你提出意见。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,

    是否有任何更新?

    谢谢
    Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akhilesh,

    我已经确认智能手机上的 OAD 与 CC1352P-4一起工作正常,但我仍在等待 CC2652P 的到来。 不幸的是,由于我们没有在启动板中提供此部件,部件短缺对我的打击与其他人一样糟糕,而且我现在无法获得这些部件。 我正在努力获取特殊货件,但我无法为您提供预计发货日期。  您能否详细阐述问题的性质? 当您说应用程序崩溃时,是智能手机应用程序还是启动板?

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nate 您好,

    感谢您的更新。
    移动应用程序就是崩溃的应用程序。 在准备阶段后,就在我们获得选项选择出厂/自定义固件之前,应用程序只是将屏幕重新加载到应用程序主屏幕,而不提供选择自定义固件的选项,

    请参阅随附的视频。 主屏幕上一次加载被自动触发。

    e2e.ti.com/.../ota_5F00_fail_5F00_app.mp4

    谢谢
    Akhilesh