This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:-3.8伏输入电压至 CC2640R2F

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1080123/cc2640r2l--3-8v-input-voltage-to-cc2640r2f

部件号:CC2640R2L
线程中讨论的其他部件:CC2640R2FCC2640TIDC-CC2650STK-SENSORTAG测试

您好,

我们已使用 cc2640r2f 连接了一台 Lora RFM9x 无线电。

-一个2 D 型电池并联,使用寿命更长,用于供电(额定电压为3.6 V)。

VDDS 直接由电池提供。 (无车载电脑控制器)

在 SPI 接口中,我们可以看到 MOSI 引脚的电压范围为-3.8 V。

我们测试了20多台设备。但10台设备随机出现故障。 (未在网关上收到 Lora 消息)

q)

电池电量是否有问题?

SPI 对给定电压正确编码(从电池到 CC2640的电压为3.8伏)?

请分享您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    3.8是此设备的最大工作电压,因此电池的任何峰值都可能导致损坏。  如果使用稳压3.3至3.6 V 电源,主板是否会出现故障?  您是否已将您的设计提交 至 SIMPLELINK-2-4GHz-设计-审查 以供进一步审查?

    您还需要检查  Lora RFM9x 数据表,以确保它也在电压范围内,并且其硬件不包括电压调节器或调节器,该调节器会使 SPI 引脚电压变化超过 VCC +/- 0.3 V

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的快速回复。

    下面是 RFM9x 布局。

    它使用板载电平转换器进行 SPI 接口。  

    在我的主板(cc2640)中,SPI 输出为3.8 V -子主板(RFM9x)使用74HC4050D 将逻辑电平转换为3 V

    下降(0.6至0.8伏)。这是问题吗?

    在当前设计中,我们没有板载电脑控制器。

    是否必须 为 CC2640的 VDDS 提供稳压?  

    我可以将电池直接连接到 CC2640的 VDDS 吗?

    对于3.3V,主板没有电源故障。 即使是3.8伏电压,工作正常。 我们已通过日志确认。  

    任务:接收 BLE 有效负载-发送到 Lora Gateway。  

    测试的设备数:20  

    无法向 Lora Gateway 发送数据:12台设备  

    蓄电池 D 单元(2个并联)- 在 DSO 中,输出电压为3.8 V (实际额定电压为3.6V)

    与 CC2640比较,MOSI 和 CLK 为3.8 V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最佳做法是让受控电源和设备以相同的电压水平进行通信。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    是的,该设计确实应该有一个电压调节器或某种负载开关( 请参阅 TIDC_CC2650STK-SENSORTAG 以获取参考) ,以便为 CC2640R2提供清洁/稳定的电源。 尤其是因为它非常接近设备的绝对最大额定值。  

    以下是一些有助于缩小问题范围的建议:

    • 您是否确定 Lora RFM9x 主板工作正常?  
    • 您是否有权访问 CC2640R2 LaunchPad? 我会尝试运行您的软件/与  Lora RFM9x 主板和 LaunchPad 通信,以帮助确定问题是否与您的自定义主板有关  
    • 瑞安提到过,您是否尝试使用电源而非电池为定制板供电?  

    我还建议您提交设计供审核,这样我们就可以帮助确定设计本身是否存在其他潜在问题:

    SIMPLELINK-2-4GHz-设计评论 

    谢谢,

    亚历克西斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您的见解。

    正如您所说,我将提交设计供审核。

    问:SPI 信号从 CC2640到 RFM9x 板的电平转换是否有问题(3.8到3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex 和 Ryan

    现在我们已经使用了两个不同的电池进行了连接  

     用于控制器的3.3V 纽扣电池,用于 Lora 的3.6 V D 电池。

    测试设置工作正常。 我们已经准备了长期(2天)

    我将向您介绍最新的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Selva,

    感谢您的更新,我们正在等待您的结果。  

    谢谢,

    亚历克西斯