This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:通过编码 PHY 开始定期同步(用于 CTE)

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1079062/cc1352p-start-periodic-synchronization-for-cte-over-coded-phy

部件号:CC1352P

大家好,

是否可以通过编码 PHY 开始 CTE 同步?

我尝试为无连接 CTE 设置广告参数,如代码示例所示。 但是,定期同步似乎没有开始。

我正在使用 SDK 5.20.00.52

#define GAPADV_PARAMS_AE_NC_NS_CONN {                                      \
  .eventProps = 0,                                                         \
  .primIntMin = 160,                                                       \
  .primIntMax = 160,                                                       \
  .primChanMap = GAP_ADV_CHAN_ALL,                                         \
  .peerAddrType = PEER_ADDRTYPE_PUBLIC_OR_PUBLIC_ID,                       \
  .peerAddr = { 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0xaa },                      \
  .filterPolicy = GAP_ADV_WL_POLICY_ANY_REQ,                               \
  .txPower = ADVERTISEMENT_DEFAULT_POWER_DBM,                              \
  .primPhy = GAP_ADV_PRIM_PHY_CODED_S8,                                      \
  .secPhy = GAP_ADV_SEC_PHY_1_MBPS,                                        \
  .sid = 1                                                                 \
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供信息,说明您将使用哪些代码示例作为申请的起点。

    巴西

    西里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTLS_coorder 和 RTLS_responder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经进一步调查了,问题似乎是我们正在使用 ADDRMODE_RP-带有 公共 ID 的 ADDRMODE_RP-ID,并在这两个设备之间建立了绑定。 它在没有绑定的情况下工作,在1M PHY 上工作。 但是,当绑定并同时在编码 PHY 上时,它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,海恩克,

    这似乎是不可能的。 在 此处查看我同事的相关帖子