This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:RSSI 读数

Guru**** 2583385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1077624/cc2564-rssi-reading

部件号:CC2564

大家好,团队

关于 CC2564模块的问题。 我们的客户打算测量每个单信道(0-78)的 RSSI,是否可以使用 HCI 命令进行测量?

我们已经看到了 HCI 命令,显然 RSSI 值可以通过 HCI_READ_RSSI 获得。 您能帮我们找到相应的数据通道 (0-78)吗?


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    HCI_READ_RSSI 允许您检索 RSSI 值,但不指定信道。 我不确定这是不可能的。 我将详细了解连接句柄参数,并在本周跟进。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好雅各,

    非常感谢您提供的初始信息。 我们将等待您的进一步更新!


    此致,

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    没有为给定信道提供 RSSI 的 HCI 命令或蓝牙 API。 您可以使用 HCI_READ_RSSI 读取 RSSI,但它不会提供信道信息。

    谢谢,
    雅各布