This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使用 EnergyTrace 使用 CC2650MODA 测量外部定制板上的电流的 LaunchXL-CC26X2R1

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, LAUNCHXL-CC26X2R1, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1078555/cc2650moda-launchxl-cc26x2r1-measuring-current-on-external-custom-board-with-cc2650moda-using-energytrace

部件号:CC2650MODA
“线程”中讨论的其它部件: LAUNCHXL-CC26X2R1ENERGY-TRACE

您好,

我正在尝试使用 LaunchXL-CC26X2R1板来测量使用 CC2650MODA 的定制板的电流消耗。  我可以成功使用 LaunchXL 对定制板进行编程(使用射频闪存编程器),并调试传感器控制器(使用 SensorController Studio)。  我使用10针带状电缆将 LaunchXL 连接到定制板。

卸下3V3和 RXD 跳线时,电流为零。

卸下“XDS110电源”跳线时,电流异常高。

在3V3,RXD 和"XDS110电源"跳线插入的情况下,我每隔100毫秒就会看到一次电流脉冲。  我的定制板上确实有一项任务,运行时间为100毫秒。 当我将这段时间更改为200毫秒时,我可以通过 LED 切换看到它已更改,但我的当前波形不会更改。

我的问题:

1)是否可以使用 LaunchXL 和 EnergyTrace 测量通过带状电缆连接的外部板上的电流?

2)跳线设置应该是什么?  SWRA478说要全部取出,但这使我的电流读数为零。

3)哪个配置选项或跳线指示 LaunchXL 测量板载 CC26X2R1的外部电流而不是电流?

谢谢,

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    下面是 CC26x2R LaunchPad 入门指南SWRA478

    1)是,请确认您正在将带状电缆连接至 XDS110 OUT,并且电源跳线选择了 XDS110电源。

    2)应删除所有 XDS 跳线。

    3)如果卸下跳线,板载 CC26X2R1将不会产生任何电流。  通过连接3V2和 RXD,板载 CC26X2R1将处于活动状态,从而对测量造成干扰。  如果电源跳线设置为 XDS110电源,并且 XDS110输出带状电缆已正确连接至定制板,则可以对定制板进行编程。  但是,只有在调试器内部自由运行目标或删除调试器引脚(即仅连接了 VCC/GND)时,电流测量才会准确。  否则,由于有活动的调试连接,您将看到大约1.2 mA。  可以启动 EnergyTrace 独立测量模式,以便不涉及调试器。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    这解决了我的问题。  我只将3V3和 GND 连接到目标(而不是完整的10针带状电缆),并将"XDS110电源"跳线插入,现在可以获得合理的读数。  

    谢谢!