This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:软件从代码重置?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1077443/cc2652r-software-reset-from-code

部件号:CC2652R
“线程:CC2640”中讨论的其它部件

我找到了 CC2640硬复位和软复位的参考,即:

#define HAL_SYSTEM_RESET()*(((UINT32 *) 0x40082270)= 1;

但是,对于 CC2652硬件上的中央设备,这似乎不起作用。 这是正确的还是有其他功能? 我在 SC_EVT_INUSE_MEM 中遇到内存不足错误,目前我只想在跟踪错误时重置系统。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #include <driverlib/sys_ctrl.h>
    
    // then...
    
    SysCtrlSystemReset();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您发布问题解决方案!

    此致,
    瑞安