This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:5.1叠层,用于 CC2564C (MSP432)色调指示+ HFP 腔内命令

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XCQFN-EM, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076603/cc2564cmsp432btblesw-5-1-stack-for-cc2564c-msp432-tonal-indications-hfp-arbitary-command

部件号:CC2564CMSP432BTBLESW
线程中讨论的其他部件:CC256XCQFN-EMMSP432P401RBOOST -CCEMADAPTERCC3200

我的设置:
CC256XCQFN-EM
MSP432P401R 启动板
升压-CCEMADAPTER
CC3200 AudBoost

Code Composer Studio 版本:10.4.0.00006  

BT 堆栈 CC2564CMSP432BTBLESW-v5.1.1

我的问题:遵循我之前的主题 ( 仅在 HFP 配置文件中提供,有时我可以使用 HSP (如果没有 HFP 选项))
1)在 BT 连接/断开连接,音量+或音量-时,我是否可以使用音频指示功能(在设备端本地播放蜂鸣音)? 如果可能,如何操作? 我可以向其添加自定义声音文件吗?  

2)我前面的问题之一是继续上一个线程,即仅在   HFP 配置文件下发送命令“AT+XEVENT=Talk,1\r”或“AT+XEVENT=Talk,0\r”(HSP,如果 HFP 不可能)

雅各布议员回应我先前的质询,使用以下的空气污染指数  

BTPSAPI_DECLARATION int BTPSAPI SPP_Data_Write(unsigned int BluetoothStackID, unsigned int SerialPortID, Word_t DataLength, Byte_t *DataBuffer);


如果我理解得好,要使用上述 API 在 HFP 下发送自定义 AT 命令,我需要合并 HFP 和 SPP 配置文件的示例? 然后使用上述 API RITE? 请告诉我



我还能使用 API “HFRE_Send_Arbitral_Command();”,这让我有点困惑? 要获得相同结果的函数 (来自设备->AG)?  还是《联合保健》下的其他可能性?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokulnath 您好,

    下周我将跟进。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokulnath 您好,

    [引用 userid="499878 " url="~ë/support/wireless-connection/Bluetooth-group/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076603/cc2564cmsp432btblesw-5-1-stack-for-cc2564c-msp432-tone-tonne-indice-hfp-arbede-command"音量指示-我可以在设备上本地连接或断开音量指示功能] 如果可能,如何操作? 我可以向其添加自定义声音文件吗?  [/引用]

    要实现声音播放功能,您需要将音频文件存储在主 MCU 上。 然后,您会调用一个函数来播放音频。 我们不会在任何当前堆栈上提供 API,但您可以查看 M4堆栈中的 PlayTone API 以供参考。

    [引用 userid="499878 " url="~ë/support/wireless-connection/Bluetooth-group/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076603/cc2564cmsp432btblesw-5-1-stack-for-cc2564c-msp432-ENT-线程-提示-HFP-arbiden-指令] , 如果无法在上一个配置文件中继续发送,则只能在上一个“HFP+HSP+HSP+Talk”中发送,或者仅在上一个问题中发送,“HSP+HSP+HSP+HSP=1中,以继续发送”
    [/引用]

    我相信您可以使用  HFRE_Send_Arbitral_Command()获得相同的结果,这可能意味着您的应用程序不需要 SPP。 此函数只接受以“AT”开头,以回车符“r”结尾的字符串,这似乎是您需要的格式。 我认为此功能更适合您的用例。

    谢谢,
    雅各布