This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RSIP:功耗

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RSIP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076939/lp-cc2652rsip-power-consumption

部件号:LP-CC2652RSIP

尊敬的团队:

简单的外设项目加载到仿真波长。它消耗1.2mA。

如何降低功耗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会请一位专家发表评论。

    同时,请务必查看以下资源 https://www.ti.com/lit/swra478

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OOMAR 您好,

    观察到的电流消耗指示 XDS110调试器仍在连接。  您还需要确认 Power_Saving 已定义, 并且有几个相关的 E2E 线程可供参考。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如 Ryan 提到的,这似乎是调试器处于活动状态,请确保禁用调试器。 您是否观察到 LP-CC2652RSIP 启动板上的功耗? 如果是,那么您可以分享您的测量设置吗? 请确保功率测量方法与 Clement 共享的应用报告中所示的程序相匹配。 是否要移除除 GND 和3.3V 跳线之外的所有 XDS 跳线? 在测量过程中,您可以共享 LaunchPad 的图片吗?

    此致,

    1月