This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:如何输出精确的8MHz 频率

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076840/cc2651r3-how-to-output-accurate-8mhz-frequency

部件号:CC2651R3
“线程”中讨论的其它部件:CC2651R

大家好,团队

我的客户需要从 CC2651R 的48Mhz 晶体中获得准确的8MHz。  客户需要实现尽可能低的抖动。

 划分晶体频率并输出晶体频率的最准确方法是什么?

此时,带有 PWM 的计时器将用于此目的。 还有更好的方法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vsevolod,

    由于 SimpleLink CC13XX / CC26XX 设备无法直接输出划分的主时钟频率,因此 PWM TI 驱动器是在这些设备上输出高频率的最佳解决方案。  请参阅 类似的 E2E 帖子 或考虑使用单独的 IC 来满足此要求。

    此致,
    瑞安