This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TI 产品的一般 BLE 问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2640R2F, CC2642R, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076697/general-ble-question-with-respect-to-ti-products

“线程”中讨论的其它部件:CC2564CC2640R2FCC2642RCC2650MODA

晚上好…

这是我第一次来这个论坛。  希望我能获得有关 TI 产品的一些答案。  

1. 我想知道 TI 是否有 BLE SoC 芯片(包含控制器,HCI 和主机)?  在这些方面,您为什么不能购买任何 FCC 认可的模块来集成到产品中?

2. 查看 CC2564: 这严格意义上是否是 HCI 的 PHY,并且您使用 PWM 或 UART 接口进行通信?  (不确定我是否理解为什么有两辆公共巴士?)

3. 关于 CC2564:能否将堆栈安装到 MSP430 (16位处理器)上?  (从未见过这些上的 PWM 接口)..... PWM 接口是否物理上是一个只使用 PWM 协议的 I2S? (为什么不称之为 I2S)

谢谢你们!

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,  

    感谢您的参与。  
    请问您是在看双协议(蓝牙经典和蓝牙低功耗)设备还是只看蓝牙 LE 设备? 对于第一个选项,CC2564可能是正确的设备。
    如果您正在考虑后一种选择,我建议您查看 CC2642R,CC2650MODA 和 CC2640R2F。  

    此致。