This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:广播数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1076515/cc2642r-broadcast-data

部件号:CC2642R
“线程:sysconfigCC2642”中讨论的其它部分

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

1) 广播数据和扫描应答数据包位于 ti_ble 配置文件中。 客户想知道是否可以定制。

2)  

//广告集编号1
外部 Gapadv_pparams_t 高级参数1;
外部 uint8_t 高级数据1[11];
外部 uint8_t 扫描 ResData1[28];

//广告集编号2
extern Gapadv_params_t 高级参数2;
外部 uint8_t advData2[11];
外部 uint8_t 扫描 ResData2[28];

CC2640R2蓝牙4.2中只有一个广播和扫描应答数据包。

那么,在上述代码中,为什么要分为2个? 这两者之间有何区别?如何使用? 长度是否可以修改? 如果客户希望保留与 CC2640R2相同的广播和扫描响应数据包,他们应该怎么办?

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用用户 ID="496057" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076515/cc2642r-broadcast-data’]

    1) 广播数据和扫描应答数据包位于 ti_ble 配置文件中。 客户想知道是否可以定制。

    [/引用]

    如果您在此处引用 CC2642,则可以使用 sysconfig 自定义它们。 如果您在此处引用 CC2640R2,它们将直接在文件中进行自定义。

    [引用用户 ID="496057" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1076515/cc2642r-broadcast-data’]

    //广告集编号1
    外部 Gapadv_pparams_t 高级参数1;
    外部 uint8_t 高级数据1[11];
    外部 uint8_t 扫描 ResData1[28];

    //广告集编号2
    extern Gapadv_params_t 高级参数2;
    外部 uint8_t advData2[11];
    外部 uint8_t 扫描 ResData2[28];

    [/引用]

    在哪里可以找到 CC2640R2蓝牙4.2的代码? 这类似于将为 simple 或 project_zero 项目中的两个蓝牙 LE 5广告集生成的代码。 如果是这种情况,那么有两种情况的原因是它们在不同的 PHY 上进行广告(这不是蓝牙 LE 4.2功能)。

    最佳

    不会