“线程:sysconfig, CC2642”中讨论的其它部分
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
1) 广播数据和扫描应答数据包位于 ti_ble 配置文件中。 客户想知道是否可以定制。
2)
//广告集编号1
外部 Gapadv_pparams_t 高级参数1;
外部 uint8_t 高级数据1[11];
外部 uint8_t 扫描 ResData1[28];
//广告集编号2
extern Gapadv_params_t 高级参数2;
外部 uint8_t advData2[11];
外部 uint8_t 扫描 ResData2[28];
CC2640R2蓝牙4.2中只有一个广播和扫描应答数据包。
那么,在上述代码中,为什么要分为2个? 这两者之间有何区别?如何使用? 长度是否可以修改? 如果客户希望保留与 CC2640R2相同的广播和扫描响应数据包,他们应该怎么办?
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃