This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT-MSPAUDSOURCE:如何连接麦克风

Guru**** 2391145 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1081273/bt-mspaudsource-how-to-connect-microphone

部件号:BT-MSPAUDSOURCE
“线程”中讨论的其它部件: TLV320ADC3101

您好,

你好。

将此问题发布为相关咨询。 我只是收到了客户提供的其他信息。

当我将音频源连接到麦克风插针时,它工作正常。 现在,我在麦克风后面使用了放大器,并将其连接起来。 它开始工作。过了一段时间后,一个频道停止工作。这是因为我使用了放大器吗? 还有一件事,它能直接从麦克风中拾取,而我们的情况并非如此。

请帮帮我。 谢谢你。


此致,

塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    BT-MSPAUDSOURCE 设计为使用主板上的3.5毫米音频插孔作为音频源。 如果客户尝试以任何其他方式将麦克风直接连接到 TLV320ADC3101,则必须 在 BT-MSPAUDSOURCE 板上更改硬件和软件。

    您是否知道客户连接的针脚是什么?

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    感谢您的回复。

    我们的客户希望了解他们需要做哪些硬件和软件更改才能实现这一目标。 请进一步帮助我们吗? 谢谢你。


    此致,

    塞德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cedrick,

    我不确定 BT-MSPAUDSOURCE 板上所需的硬件和软件更改是否准确。   BT-MSPAUDSOURCE  参考设计页上的原理图是客户的良好起点。 如果客户使用3.5毫米音频插孔,主板是否正常工作?

    如果客户对 TLV320ADC3101有特定问题,我可以将此线程移至该组。  

    谢谢,
    雅各布