This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:无来自 DCDCDCDC_SW 的输出

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1081608/cc2650-no-output-from-dcdc_sw

部件号:CC2650
“线程:TPS610981,, 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们遇到的问题与本主题 中描述的相同:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1038503/cc2640r2f-no-output-from-dcdc_sw

我们的产品是一款在 CR2032币形电池上工作的腕带。 我们已经有数千名员工在现场工作,但偶尔有些人会以“不工作”的描述返回。  

所有设备仍有完整的电池(3.0V - 3.1V),但 DCDCDC_SW 电压不再存在

印刷电路板封装在塑料外壳中。 当 PCB 位于外壳中时,我们无法重现问题。 将其从机柜中取出并触摸32kHz 晶体有时会导致系统挂起。 有时它会恢复,但大多数情况下它不会恢复。

取出电池,等待所有缓冲电容器放电,然后重新插入电池(DCDCD_SW 电压1.68V)。

我们还在设备周围使用了磁铁,将其加热至75°C,并将其冷却至7°C,在外壳中将其浸入40°C 的水中...希望重现此问题,但运气不好。

我们已经对设计进行了三次检查,但所有设备都尽可能接近 CC2650,这似乎都是正确的。 天线电路也匹配。 只有设备上的额外组件 是 TPS610981,才能为蓝色 LED 提供3.3V 电压。

还有其他想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否能够在实验室中重现故障而不接触32 kHz 晶体? 对晶体进行搅打是一种 Surrefire 方法,可以让您的设备意外运行,因为它们对静电释放非常敏感,但这并不能为我们提供关于为何您丢失 DCDCDC_SW 电压的详细信息。 我认为加热和冷却芯片是一个良好的开端, 但我不知道通过将其浸入中可以获得多少成果。 也许您可以详细阐述您的设备是什么以及设备是什么,这样我们就可以制定一种人为地加快设备老化速度的策略(如果设备每分钟广播一次,我们可以让它每分钟广播100次...等等)。 听起来如何?

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan,

    感谢您的回答。  

    在实验室中,我们直到现在才能够重现该问题。 我们已将5个单位的广告间隔提高到每秒8次。 他们都在工作。 多氯联苯是分批生产的, 有些批次似乎比其他批次更敏感,但所有这些都表明存在这一问题。 使用的 LF 晶体是 :带有负载电容器 CC0402JRNPO9BN120的 CM315D32768DZCT。  这就是设计的外观:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我注意到您丢失 了 BLM18HE152SN1,这是一种铁氧体磁珠,我们通常与 VDDS 串联放置以限制 EMI。 您可以在此处的 CC2650 5x5参考设计中看到它。

    https://www.ti.com/lit/zip/swrc299

    虽然我无法保证这会导致您的问题,但最好将其排除为潜在问题。  

    此外,您认为问题与 LF 晶体有关是否还有其他原因? 即使您使用了一个正常工作的 LF 晶体并开始触摸/探测它,您也可能会导致问题,这就是为什么我不太确定问题与它相关的原因。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我应该也在前面的评论中提到电源滤波器原理图。 使用的电路如下所示:

    我们一直在向低频晶体方向搜索的原因是,这是我们唯一可以重现该问题的方法。 我们已经阅读了勘误表,但没有任何内容会导致我们遇到的问题。  

    PCB 的外观如下:

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您拍摄这些照片。 当您弄乱 LF 晶体时,您可以让系统挂起。 在 DCDCDC_SW 线路上断电时,它是否表现出相同的行为? 或者它只是一般停止工作? 因为根据你告诉我的情况,听起来你可能不会通过与低频晶体混淆来触发同一个问题。 相反,您可能会导致另一个问题。 是否可以确认发生相同的电压损失?

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    我们 可以确认这是相同的电压损耗。 我刚刚在接触 LF 晶体时测量了 DCDCDC_SW 电压。 首先,我注意到电压大幅下降到大约0.6 - 0.7伏,然后下降得更慢。

    这项测试确实不能代表设备的使用方式,因为它们位于塑料外壳中。

    我们还对坐在外壳中的“反射式”设备进行了一些基本跌落测试。  在这些问题上,我们都无法再现这一问题。 我们希望看到蓄电池的短断开可能导致 DCDC_SW 电压停止生成。

    此外,我们尝试对电池短路,但在取下短路后,设备仍能正常工作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现的另一件事是 当重置针脚发生短路时系统重启。 当然,这比在电池侧执行操作更安全。 因此,我们可能会找一位具有开路漏极输出的 DCDCDC_SW 电压的电压主管。 也许这能让您更深入地了解内部情况?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还检查了固件并确认这些设置存在:

    •  选择了间壁(而不是内部 RC 振荡器)

    •  Aon_sysctl:RESETCTL:VDDS_Loss _EN = 1→控制在 VDDS 丢失的情况下重置生成

    •  Aon_sysctl:RESETCTL:CLK_LLOG_EN = 1→控制在 SCLK_LF 丢失的情况下重置生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为您在 DCDCDC_SW 系列中担任电压主管的想法是可行的,但我认为这可能是解决一个更基本问题的变通办法。 在回来后无法正常工作的设备(而不是您尝试通过触摸晶体重现问题的设备)上,您可以探测其它线路吗? 您说 VDDS 为3V。  您可以使用屏幕截图再次检查吗?

    最佳

    不会