“线程”中讨论的其它部件:CC2652R7, TEST, sysconfig
您好,
我使用的是 Launchpad CC2652R7。 我想根据 待机模式数据表中提到的,验证当前消耗量约为1uA。
下载 TI-RTOS 样本应用程序名称- “pinStandby_LP_CC2652R7 _tirtos_CCS”后,我发现在能量跟踪的帮助下,该应用程序消耗0.5 mA。 但使用万用表检查后(通过拔下3V 跳线并添加万用表),它大约是1uA。
现在,根据我的应用程序,我想使用 UART 和 SPI。 当我添加这两个外设并从两个外设发送写入操作并进入休眠5秒钟时,睡眠时的电流消耗要高得多。 我 正在引用“SimpleLink SDK 电源管理:MSP432,MSP432E4,CC13xx/CC26xx 和 CC32xx 用户指南”,按照 UART 写入后的说明,我调用了以下 API
/*停止接收以进入低功耗状态*/
UART_CONTROL (uart0,UART_CMD_RXDISABLE,空);
发布后,它卡在 UART 写入操作中。
需要有关此启动板设置的帮助。 请帮助提供任何示例应用或指南,以了解如何在使用 SPI 和 UART 的待机模式下获得1uA 电源? 如何配置这些外围设备,以便在 TX/Rx 操作完成后系统可以进入待机模式。
此致,
桑科特