This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640是否有任何示例项目,特别是 CC2640F128?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1081227/cc2640-are-there-any-example-projects-for-the-cc2640---specifically-the-cc2640f128

部件号:CC2640
“线程: CC2650”中讨论的其它部件

大家好,

我正在开始使用 CC2640F128进行一些开发,并下载了下面产品页面上列出 的 BLE 堆栈和 SDK。 但是,我注意到,尽管 SDK 说它是用于 CC2640,但它似乎没有用于此设备的示例项目。 事实上,似乎只有 CC2650的示例。

有谁能给我指出一些例子的正确方向,或者让我知道哪些例子可以在 CC2640F128上运行? 正如我之前所说的,所有的例子似乎都是针对不同的设备型号,我不知道它们中是否有一个与我的设备兼容。

非常感谢,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

     BLE 堆栈- V2.2中包含的示例 与 CC2640兼容。 您应该能够对 CC2640和 CC2650设备使用 CC2650示例。 这些设备之间的主要区别在于,CC2640仅支持 BLE,而 CC2650是多协议。 因此,BLE 示例应该在两台设备上都起作用。

    如果您在导入或编译相关示例时遇到任何问题,请告诉我们。

    此致,

    1月