This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:如何从 CC2652P 迁移到 CC2651P3?

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2651P3, SYSCONFIG, CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1080259/cc2651r3-how-can-i-migrate-from-cc2652p-to-cc2651p3

部件号:CC2651R3
线程中讨论的其他部件:CC2652PCC2651P3sysconfig

您好,

如何从 CC2652P 迁移到 CC2651P3?

我尝试使用 sysconfig 更改设备,但 CC2651P3呈灰色显示。

关于正确迁移的任何建议。

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否打算从 CC2652P 迁移到 CC2651R3? 不是 CC2651P3,对吗? 如果是这样,我认为您应该使用基于 CC2651R3的示例,并从 CC2652P 项目移植/迁移应用程序相关代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    叶凯

    有 CC2651P3。 SDK 中的示例代码也适用于 CC2651P3。

    因此,比较客户的 CC2652P 项目和 CC2651P3参考项目更容易。 然后逐件迁移所有自定义代码,对吗?

    巴西,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我同意最简单的方法是“比较客户的 CC2652P 项目和 CC2651P3参考项目。 然后逐条迁移所有自定义代码。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议从目标设备(即)上的新项目开始 CC2651P3)。 由于两台设备上的 API 完全相同,因此迁移应该相当直接。 还要确保查看以下 文档

    最后,我将提出对这种迁移指南的需求。

    此致,