This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何禁用 TI RTOS UART 驱动程序

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1082176/cc2640r2f-how-to-disable-ti-rtos-uart-driver

部件号:CC2640R2F
在“线程:SysBIOSCC2640”中讨论的其它部件

大家好,团队

对于特定用途,我的客户希望禁用 TI RTOS UART 驱动程序。 从文档(C:\ti\simplelink_cc2640r2_SDK_5_30_00_03\docs\tirtos\SysBIOS\docs\Bios_User_Guide.pdf,第17页)中,它显示用户可以打开 XDC 工具来修改 RTOS 设置。 但是,这份文件似乎已经过时。 您能否指导如何在 CC2640R2 SDK 5.30或 SDK5.40上执行此操作(禁用 TI RTOS UART 驱动程序)。 请以 simple_peripheral 为例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞:

    TI-RTOS 内核运行时 API 所示,没有 SYS/BIOS UART 驱动程序,但 System_printf 或 Log_printf 确实存在,因此您可以确保在相应的配置文件中禁用系统/日志模块。  您会发现这些设置在默认 cc2640_r2_csdk.cfg 中已被禁用,您可以进一步按照“调试打印 SimpleLink Academy”进行操作,以供进一步参考。  如果应用程序未使用这些模块,则在保持这些模块可用性方面不会有任何影响。

    此致,
    瑞安