This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在金属机箱内使用 BLE

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1083043/cc2652r-using-ble-inside-metal-chassis

部件号:CC2652R

您好,

我的客户正在考虑在金属机箱(机架接地)内使用 BLE 设备。
他担心机箱用作无线电屏蔽,因此天线应放置在机箱外。
你以前知道这种使用酶吗?
此类使用的设计准则是什么?

谢谢,此致,
柯一朗·塔希罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塔希罗-桑,

    除了需要与外部天线匹配外,我们的设备没有什么特别之处,但要确保天线增益加上设备增益不会超出当地规定。

    为了进行实验,您的客户只需将外部天线连接到我们的 Launchpad 中的 U.FL 连接器,将 RF 路径重新路由到此连接器并进行 L 网络匹配即可。

    我们 的 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意 事项包含有关天线匹配的有用信息。

    希望这对我们有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,拉斐尔,

    感谢您的快速回复。

    谢谢,此致,
    柯一朗·塔希罗