This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:固定频率输出问题?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1083925/cc2564c-fixed-frequency-output-problem

部件号:CC2564C
“线程: 测试”中讨论的其它部件

 我们的产品使用 STM32F103+CC2564C 进行 FCC 认证传导测试,该工具使用 HCITester。 我们测试了10个样本,5个样本的固定频率输出有问题。 例如,我的固定频率为2402MHz,实际测量值为2403.xx MHz,我尝试更换正常和异常的26M 晶体振荡器,但问题仍然存在,它与晶体振荡器无关,我已经测试了每个晶体振荡器, 错误在10 PPM 以内。

这种问题的原因可能是什么?