This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:通过 CC2650调试器下载程序

Guru**** 2507195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1084133/cc2650stk-download-program-via-cc2650-debugger

部件号:CC2650STK
“线程”中讨论的其它部件:CC2650

尊敬的 TI 工程师:

如果 CC2650STK 上的“devpack 连接器”损坏,但“Debugge/JTAG 接口”仍然可以工作,它是否能够通过 CC2650调试器下载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果“调试/JTAG 接口”仍然可以工作,我看不到这方面的问题。