This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:这是什么导致感应标签的 ADC 引脚

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1085416/cc2650stk-what-is-this-that-leads-out-the-adc-pin-of-the-sensortag

部件号:CC2650STK
“线程:CC2650”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 工程师:

此应用引出感应标签的 ADC 引脚并将其连接到另一个传感器(Keh),是否有人知道这种白色塑料外观设备是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不确定白色接头在该处的位置如何。 该特定位置用于 DevPack 连接器接口。

    请参阅设计文件下的原理图 :https://www.ti.com/tool/TIDC-CC2650STK-SENSORTAG

    请注意,该接口上的 DP0-3连接到 CC2650的模拟针脚(DIO_23至 DIO_27),因此应该可以通过 DevPack 连接使用模拟传感器。

    此致