This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:双模式音频

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1085346/cc2564c-dual-mode-audio

部件号:CC2564C

我们正在寻找一种双模式音频解决方案,其中包括 BLE 音频配置文件(目前正在草稿中) TMAP,HAP 和 PBP。 如果我理解正确,CC2564C 已支持经典音频配置文件和 BLE (最高可达5.1版),但不支持基于5.2版构建的 BLE 音频配置文件。

我们希望制作一款完整的音频产品,包括经典配置文件 A2DP,HSP,HFP 和 AVRCP,以及 BLE 配置文件 TMAP,HAP 和 PBP,以及 LC3。 虽然后者是非常新的,但我希望在一两年内,这类平台将在便携式计算机和其他音频源等网关设备上变得常见。

这是否可以添加到仅进行软件升级的 CC2564C 平台(包括微处理器)? 这样一个平台是否有开发计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,弗里茨,

    [引用 userid="244864" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1085346/cc2564c-dual-mode-audio’]如果我理解正确,CC2564C 已经支持经典音频配置文件和 BLE (最高可达5.1版),但不支持基于 v5.2构建的 BLE 音频配置文件。[/]

    是的,这是正确的。 我们不支持 BLE 音频,但我们为蓝牙经典音频提供 A2DP,HSP,HFP 和 AVRCP。  

    [引用 userid="244864" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/蓝牙/f/Bluetooth-forum/1085346/cc2564c-dual-mode-audio’]这是否可以仅通过软件升级添加到 CC2564C 平台(包括微处理器)? 此类平台是否有开发计划?

    要增加 BLE 音频支持,TI 需要投入大量精力通过软件更新将这些配置文件添加到我们的蓝牙堆栈中。 我们可能还需要更新控制器上的固件。 但是,目前没有计划在未来支持 BLE 音频配置文件。  

    谢谢,
    雅各布