This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:我想增加数据包大小 cc2650

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1084193/cc2650-i-want-to-increase-the-packet-size-cc2650

部件号:CC2650

请告诉我...
我现在正在使用以下两种程序创建无线通信程序。
【rfWsnConcentrator_CC2650_LAUNHXL_TI】【rfWsnNode_CC2650_LAUNHXL_TI】


该程序在“EasyLink 传输”中设置为“EasyLink_cmdPropsT.pktLen = txPacket->len + addrSize”。
我希望发送和接收当前设置的128个以上的数据包大小。
我尝试更改“EasyLink_MAX_DATA_LENGTH”的值,但它变成了一个错误

『#70-D 整数转换导致截断』


我还能做些什么改变?
请告诉我...
Rina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rina,

    建议不要增加 EasyLink 数据包的最大数据长度。  相反,我建议对邮件进行碎片整理并 连续发送多个数据包。  否则,您应该进一步发现哪个变量被截断。  您可以查看 此 E2E 线程 ,尽管它讨论了较新的 SimpleLink 设备。

    此致,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了!
    谢谢你告诉我。


    Rina