This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:cc2564moda 到微控制器配置所需的命令

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1084497/cc2564moda-commands-required-for-cc2564moda-to-microcontroller-configuration

部件号:CC2564MODA
“线程”中讨论的其它部件: TM4C129XNCZAD

大家好,我是 CC2564MODA 蓝牙模块的新用户,我需要使用蓝牙将数据从微控制器传输到平板电脑, 我不知道如何配置蓝牙,我需要知道如何配置蓝牙,例如更改蓝牙名称和密码等。是否有任何命令可用,如 AT 命令用于此蓝牙, 如果是这样,我找不到任何与该命令相关的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nagaraj,

    CC2564MODA 蓝牙模块使用 HCI 命令(主机控制器接口)在主机和设备之间进行通信。 您计划将 CC2564MODA 与哪种设备配合使用? (MSP432x,AM335x...)  

    有一些示例记录了对不同 MCU 和 MPU 使用 HCI 命令的情况。  

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan,我使用 TM4C129XNCZAD 微控制器作为主机设备,如果 CC2564MODA 有 HCI 命令与主机通信,那么我可以在哪里找到命令列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nagaraj,

    以下是 TM4C129x 的 TI 蓝牙堆栈产品页面的链接: https://www.ti.com/tool/CC256XM4BTBLESW#tech-docs

    有关所有供应商特定 HCI 命令的列表,请查看以下链接: /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/538/CC256x_5F00_VS_5F00_HCI_5F00_Commands.pdf

    对于更一般的 HCI 命令,Internet 上存在一些列表,例如: lisha.ufsc.br/.../hci_commands.html\

    一般搜索“HCI 命令列表”时应提供更多信息

    最佳

    瑞安