过了一段时间,我在 sime_central 的以下行的 pMsg 中运行为 null:
scEvt_t *pMsg = iCall_malloc (sizeof (scEvt_t));
该应用程序仍在运行,但未能对消息排队(显然)。 没有一个堆栈峰接近被满足,而有了动态堆,我真的不知道如何解决这个问题? 或者,一旦发生这种情况,是否有办法重置继续运行所需的功能?
SDK 5.20.00.52
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
过了一段时间,我在 sime_central 的以下行的 pMsg 中运行为 null:
scEvt_t *pMsg = iCall_malloc (sizeof (scEvt_t));
该应用程序仍在运行,但未能对消息排队(显然)。 没有一个堆栈峰接近被满足,而有了动态堆,我真的不知道如何解决这个问题? 或者,一旦发生这种情况,是否有办法重置继续运行所需的功能?
SDK 5.20.00.52
嗨,Matt,
您能不能对简约中央的修改有所了解吗?
[引用 userid="457824" url="~ë/support/wireless-connectivity /蓝牙组/Bluetooth/f/Bluetooth-forum/1085682/cc2652r-iCall_malloc-in-simplecentrental_enqueuemsg-and -hut-hand-null-values"],或者一旦发生,是否有方法可以继续重置功能[引用/引用]?这通常是看门狗重置的用途。 基本上,它会对设备执行硬复位。
您看到的行为是否一致? 您在应用程序中设置的任何内容是否会导致此问题的发生频率越来越高?
嗨,Matt,
检查堆时,是否定义了 HEAPMGR_Metrics 并对其进行了跟踪? 下面是我们 的《调试指南》页面的链接 ,该页面介绍了调试潜在内存问题。
您提到您已经检查了堆统计,我只是想确保我们已经覆盖了此处的所有基础,并且您也检查了堆栈堆分配。 这就是 iCall 的用途。 尝试添加 HEAPMGR_metrics,然后跟踪指南中的变量,特别是 heapsgrMemAlo, heapsgrMemFail 和 heapsgrMemMax。