请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2642R “线程:测试, sysconfig, CC2642”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户使用 CC2642R 和 host_test 示例。 他们发现,在 sysconfig 中,SDK 5.40的 BLE PHY (RF 堆栈->自定义)默认设置更改为“BLE,2 Mbps,LE 2M”。
对于 SDK5.20,此设置为“BLE,1Mpbs,LE 1M”。 此更改是否有任何原因/效果?
谢谢你。