This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:关于 BLE 可见性

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1085861/cc2652rsip-about-ble-visibility

部件号:CC2652RSIP

尊敬的团队:

我将两个项目加载到 SOC

1-零项目

2- simile_serial_socket_server_app_CC26X2R1_LAUNHXL_tirtos_CCS

当我加载第一个项目时,可能 会在手机和平板电脑上看到 BLE。

当我加载第二个项目时,BLE 可能在 平板电脑上看到,但可能在手机上看不到。

有什么建议?

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我认为该设备是可发现的。 我测试了。

    您使用的是哪种类型的手机以及手机上使用的应用程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当我再次重新加载程序时,问题已被取消,但问题的原因是什么,我无法理解。

    我不确定问题是否会再次出现。

    如果问题再次出现,我会在这里写下

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 原因可能是以前的项目或其他项目没有擦除闪存。 我要结束这条线程,但如果有任何问题,你可以打开另一条线程。

    此致。