This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:BLE 设备支持哪些 Coex 角色?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1086441/cc2642r-what-coex-role-is-supported-for-the-ble-device

部件号:CC2642R

您好,

我正在测试 BLE 共存。 我从 SimpleLink Academy 中学到 ,BLE 外围 角色由 COEX 函数支持,而 BLE CENTRAL 则不支持。  但是 ,我发现 simple 集中演示也可以配置 COEX 功能,请求 dio 确实具有级别切换。  请告诉我原因。

此致,

锡明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我了解,Central 是一台可以连接多个外围设备以获得不同服务的主机,例如收集各种传感器数据,这些数据可以统一管理或上传到服务器。  因此,选择核心角色更适合共存。
    如果我的理解有误,选择外设共存有何好处? 换句话说,TI 选择了外设以方便演示,因为外设可以在移动电话上连接。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siemin,

    在共存中,有一些角色协同工作来实施 COEX 功能。 有 COEX 中心(也称为 COEX 主机)批准或拒绝使用共享 RF 的请求。 COEX 外围设备(也称为 COEX 从属设备)是请求使用共享频段的角色。 对于我们的设备,BLE 设备只能实施 COEX 外围设备角色。 当我们的 BLE 设备用作 COEX 外围设备时,我们的 Wi-Fi 设备只能实现 COEX Central。 有关详情,请参阅 《用户指南》中的共存一章。

    但是,这些角色与 BLE 中枢和 BLE 外围设备不同。 BLE 中心应该能够在 COEX 外围角色中实施 COEX。

    此致,

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan,

    明白了。 换言之,BLE 中枢和 BLE 外围设备都可以实施 COEX ,使用哪个 BLE 角色取决于实际应用。 对吗?

    再次感谢!

    此致,

    锡明