This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 的 IC 封装(QFN/BGA/...)

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1087429/cc2564c-the-ic-package-qfn-bga-of-cc2564c

部件号:CC2564C

大家好,团队

我的客户正在使用 CC2564C,他们发现 CC2564CYFVR 是 QFN 封装。

请帮助检查 CC2564C 是否有其他软件包(例如 BGA)。

此外, 如果 CC2564C 有其它软件包(例如 BGA)对于一些特殊客户,请通过电子邮件(mike.wu1@arrow.com)通知我。

我可以 通过电子邮件(mike.wu1@arrow.com)共享此项目的最终客户名称。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    遗憾的是,我们目前不支持此设备的其他软件包。  

    最佳

    瑞安