This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1087766/cc2541-cc2541

部件号:CC2541

我正在努力将 BLE 堆栈从1.4.2移植到1.5.0。 我已经完成了文件 swru271i.pdf (第9.3节)中提到的必要更改,并成功构建了项目。 但无法执行 OAD (生成的.bin 文件有0KB)。 请帮助我生成正确的.bin 文件。 PFA。

IAR 版本:10.30.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rohit,

    我已经指派了一名专家来帮助解决这个问题。

    此致,

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rohit,

    为了确保这不是工具问题,您能否 使用目标1.5.0 SDK (而不是移植版本)上的示例验证它是否能够正确生成 OAD 所需的二进制文件?