Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564
“线程 :CC2564”中讨论的其它部件
我们为我们的主板提供了 CC2564C 模块,实现了一个3线 UART 接口,仅具有从处理器(ST32F437ZI 和 FreeRTOS)到 CC2564 (和共地)的 RXD 和 TXD 串行线路。
我们还使用100K 电阻器 PIN A29 (HCI-CTS)进行了下拉
我们希望将 TI 建议的堆栈用于 ST 微处理器系列,但似乎只是为了 支持一个4线 UART 接口(HW 解决方案),这是一个 H4协议,事实上,我们需要堆栈能够管理 H3协议,
那么,我们如何使用 3线解决方案为硬件设置堆栈至 H5协议?
我们必须绝对包括两条 RTS /CTS 线路吗? 我们希望 不必 改变 我们的硬件设计
此致
法比奥·奥尔西尼