This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:音频流连接与 BLE 连接并行

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1087882/cc2564c-audio-streaming-connection-in-parallel-to-a-ble-connection

部件号:CC2564C

您好,

您是否可以确认 CC2564C 能够与设备通过 BLE 链路进行通信,同时与另一台设备进行音频流(我猜是 HFP)连接,而不会造成声音中断?

文档中显示了“双模式”和“最多7个活动设备”,但我希望确保在此期间我们可以同时拥有这两种设备。

谢谢,

哈罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛德:  

    请查看以下主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1020708/cc2564c-connecting-multiple-devices-over-hfp-profile

    在其中,Jacob 描述了 HFP-2设备的主要使用案例,其中一个设备作为客户端连接,另一个作为服务器连接。

    这是否能回答您的问题?

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您的反馈!

    我认为这不是我要寻找的信息。

    下面是一个小示意图,可以更好地解释它。

    CC2564C 将位于耳机1中。 我的问题是:它能否通过 HFP 与耳机2通信,同时能否使用 BLE 与设备1通信。 这两种通信将同时进行。

    您认为 CC2564C 可以管理吗?

    谢谢,

    哈罗德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈洛德:

    感谢您提供这张图片——您想要实现的目标更加清晰。  

    这是可能的,但有一个警告。 要使用 HFP 和 BLE,必须实施无人协助 A2DP,这意味着主机 MCU/处理器需要为音频解码提供处理功率。 如果通过 BLE 传输大量信息,则可能会有一些轻微的中断,但对于简单的应用程序,应该没有问题。 有关详细信息,请参阅数据表 :www.ti.com/.../swrs199a.pdf

    最佳

    瑞安