This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650启动板

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089421/launchxl-cc2650-cc2650launchpad

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
主题:CC1352R中讨论的其他部件

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

C:\ti\simplelink\ble_SDK_2_02_07_06\examples\cc2650lp\sensortag中的程序被刻录,并且没有应用程序显示界面和特定的操作功能。 原因是什么? 能否使用闪存编程器2刻录应用程序堆栈?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    感音标签已经很老了,所以我会尽力回答你的问题。

    您引用的项目是一个启用了OAD的项目,因此要使其正常工作,您需要先刷新bim,stack,然后再刷新app项目。 我使用Flash Programmer 2时不太成功。 我遵循OAD用户指南,使用CCS先刷新bim,然后刷新堆栈,再刷新应用程序。 重置后,我看到应用程序闪烁绿色LED,并看到广告。 默认sensortag应用程序不打印到UART。 sensortag项目旨在与sensortag硬件和Sensortag移动应用程序一起使用。

    如果使用launchpad,我建议从simple_peripheral示例开始。

    供参考:我们的更新版本在CC1352R上,请参阅 LPSTK链接