This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:待机模式下的电流消耗

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1084741/launchxl-cc26x2r1-current-consumption-in-standby-mode

部件号:LAUNCHTXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE,sysconfig

大家好

   根据数据表,待机模式下的电流消耗应在1µA º C左右。  

正如SDK中所述,RTOS处理电源管理,设备应在没有任何操作时进入待机模式。 我还 定义 POWER_SAVINGS 了预处理程序符号。

但是 , 从EnergyTrace获得的结果并不能确认进入待机模式,例如简单的外设。

然后,我测试 了引脚待机示例, 再次发现电流 消耗远远超出预期。  

我还使用万用表检查了电流消耗。对于简单的外设和引脚待机示例,EnergyTrace的结果是相同的。

那么,这里的问题是什么? 为什么待机模式下的电流不符合预期?

我已经检查 了SWRA478D和SPRUI18J文档。  

用于简单外设的SDK版本: SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (5.30 .01.01)

用于引脚待机的SDK版本: SimpleLink CC13x2 26x2 5.10 (SDK) 00.48

代码编辑器工作室版本 :11.1 .0.0.0011万  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享测试设置的图片?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    使用独立工具时,EnergyTrace将是最精确的,并且所有跳线针(3V3和GND除外)都已断开,如果使用调试器,建议自由运行。  否则,调试器电路将消耗额外的电流。  pinStandby示例切换连接到LaunchPad上的LED的GPIO,因此如果未通过跳线断开,则很容易导致观察到的功耗。  LaunchPad Getting Started Guide中有一条关于EnergyTrace的说明。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FI和Ryan,

    感谢您的回复

    我在独立模式下使用EnergyTrace,但我没有卸下一些跳线。

    1µA,在待机模式下,引脚待机模式下的电流消耗与预期一样(约为2 Ω)。

    但在简单的外围设备示例中,设备进入待机状态,在此模式下电流消耗正常,但有些事件每100毫秒发生一次,因此平均电流为0.5 mA。

    这些事件是什么以及如何禁用它们?

    事实上,我的目标是要有一个程序,每1分钟发送一次数据,其余时间进入待机模式。

    如何修改简单的外设示例以实现此目标?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    我假设每100毫秒观察到的峰值是由于广告间隔造成的,如SWRA478第2部分和图4所述。  它可以在sysconfig -> BLE -> Broadcaster Configuration -> Advertisement Set -> Advertisement Parameters模块中进行修改。  我还建议您阅读 《BLE5-Stack用户指南 》和 《扫描和广告 SimpleLink Academy实验室》。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢你的帮助。 我改变 了广告间隔, 现在 的消费减少了。  

    不过,既然我 打算达到极低的功率,我不知道我能否把这些 广告套移走,以及如果可能的话,我怎样 做呢?

    如果不可能,是否可以按照    扫描和广告 SimpleLink Academy实验室中的说明将间隔时间设置为较长的时间(如48万毫秒)或使用有限广告?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您需要有关BLE广告限制的更多信息,我建议您遵循我提供的资源中提供的建议并发布新的E2E问题。

    此致,
    Ryan