This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564采用YFV BGA 54封装

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1088812/cc2564-cc2564-in-the-yfv-bga-54-package

部件号:CC2564

我需要YFV BGA 54封装中CC2564的引脚。

数据表仅具有RVM VQFN-N76封装引脚功能。

最佳,  

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我会向您发送成为朋友的请求,并在之后对您进行DM。

    关闭此线程。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢成, 只需向您发送朋友请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    让我们通过DM继续讨论。

    我将关闭此线程。 如有任何其他查询,请开始新的线程。  

    巴西,