This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:SNV映射

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089132/cc2650moda-snv-mapping

部件号:CC2650MODA

如何一致地强制/确定SNV基本地址的映射?  我打算使用ROM bootloader,但想保留BLE名称。  或者,我是否可以使用链接器保留原始闪存扇区并直接读/写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,James,

    我已经指派了一名专家来提供帮助。 您能否阐明您用于启动的SDK和项目?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BLE_SDK_2_02_01_18,使用GitHub中更新的SPP_BLE_SERVER的修改版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    SNV位于闪存映射中CCA的正前面。 请参见下图:

    SNV区域应以stack_flash_end结束,这样您就可以从该地址开始,然后移回,直到找到SNV区域的起始位置。 提供的映像可在《软件堆栈用户指南》的3.10 集存储器映射一节中找到。

    bim和bim_extflash示例可提供有关如何直接读取和写入闪存的见解。

    此致,

    一月