您好,
我们的环境:
- 板: 定制板,CC1352P
- SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_40_00_40
- xdctool:xdctools_3_62_01_16_core
我们的代码也基于 DMM_wsnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_CCS示例。
升级到simplelink SDK v.5.40 BLE后, 当0.40 广告在Simplelink.c -> SimplePeripheral_processGapMessage()-> Case gap_device_init_done_event上启动时,BLE板重置。
在升级到SDK 5.40 .0.40 之前,它工作正常。
我们无法调试,因为XDS在主板重置时断开连接
禁用BLE (仅低于1GHz)时,所有工作正常。
是否有任何关于如何调试重置原因的想法?