This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在simplelink SDK 5.40 .0.40 上启用BLE广告重置

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1088441/cc1352p-enable-ble-advertising-reset-on-simplelink-sdk-5-40-0-40

部件号:CC1352P

您好,

我们的环境:

  • 板: 定制板,CC1352P
  • SDK:simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_40_00_40
  • xdctool:xdctools_3_62_01_16_core

我们的代码也基于 DMM_wsnode_ble_sp_app_CC1352R1_LAUNCHXL_tirtos_CCS示例。

升级到simplelink SDK v.5.40 BLE后, 当0.40 广告在Simplelink.c -> SimplePeripheral_processGapMessage()-> Case gap_device_init_done_event上启动时,BLE板重置。

在升级到SDK 5.40 .0.40 之前,它工作正常。

我们无法调试,因为XDS在主板重置时断开连接

禁用BLE (仅低于1GHz)时,所有工作正常。

是否有任何关于如何调试重置原因的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    当您在 gap_device_init_done_event中说主板重置时,您是已经实现了这种情况,还是在没有API调用的情况下发生了这种情况?

    当您在应用中禁用低于1 GHz时,该问题是否可重现?

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marie,

    我想我发现了这个问题-它是由我们的定制主板 rfDriverCallbackAntenna2.4GHz PA机箱的切换实施引起的:

    /* 2.4 GHz */
    IF (paType == RF_TxPowerTable_HighPA)

    /* PA启用-->高PA
    * LNA enable --> 2.4 GHz
    */
    GPIO _setMux (CONFIG_RF_ANTENNA_DIO28,IOC_PORT_RFC_GPO0);
    /*注:RFC_GPO3是一个变通方法,因为RFC_GPO1 (PA启用信号)有时不是
    在CC1352 Rev A上取消断言*/
    GPIO _setMux (CONFIG_RF_ANTENNA_DIO29,IOC_PORT_GPIO);
    GPIO _setMux (CONFIG_RF_ANTENNA_DIO30,IOC_PORT_GPIO);

    GPIO写入(CONFIG_RF_ANTENNA_DIO28,1);

    似乎 是当GPIO写入DIO28被多路复用到 RF核心数据输出0时,它会导致芯片重置。

    通过将调用重标记为 gPIO_WRITE进行修改后,工作正常。

    我不确定为什么只在最新的简单链接SDK 5.40 .0.40 上出现问题。 在任何情况下,芯片重置都使调试非常困难:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amit:

    感谢您发布解决方案!

    谢谢,

    Marie H