This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:LP-CC2652RB

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, LP-CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1088145/cc2652rb-lp-cc2652rb

部件号:CC2652RB

我正在使用CC2652RB启动板,在CCS中,我遇到了有关构建自己程序的问题,当我使用示例时,它们工作正常。 但对于我自己来说,.out文件没有生成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    您是从哪个示例构建您的计划的?  我建议导入现有的LP-CC2652RB项目以开始工作。  输出设置 应 通过项目属性->构建->臂链路器来定义。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是导入的零项目示例,示例程序正在执行。 但是,如果我在CCS工具中创建新项目,那么在生成程序时,在 您所说的"输出设置"更改后,无法生成.out文件。  

    我还重新安装了CCS工具两次,相同的输出。不仅在公司PC中,而且在Mypersonal笔记本电脑中,相同的无输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    始终建议开发人员从导入SimpleLink SDK示例开始项目,如 的TI驱动程序示例。  如果 项目属性->生成->臂杆链接器->基本选项->指定输出文件名不包含位置(如 ${ProjName}.out),则不会生成输出文件。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     正如您所说 的${ProjName}.out) 这是他们的先生,您可以在上图中查看  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请清理/重建项目并检查输出文件夹,即生成.map文件的相同位置。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们可以下载任意选择的缺失库,或者我们需要重新安装整个CCS工具。

    正如您所说 ,SIR .MAP文件已生成,但仍有一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在旁边 的图像中,如您所说,SIR .MAP文件是生成的,但也可以看到.out文件错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于链接步骤失败,因此不会生成输出文件,因此构建未完成。  导入现有的示例项目时,将包括正确的库,然后可以对其进行修改以满足应用程序的需要。  建议不要从头开始创建新项目,也不需要重新安装CCS。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在某种程度上,如果我需要为我的项目添加更多不同的文件该怎么办。

    建议不要从头开始创建新项目。  

    但为了更新鲜地编写新的程序来为BLINK LED的GPIO引脚编写新的程序,那么如何编写????

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以向现有项目添加不同的文件。  首先 导入 buttonledpwmled2timerled。 然后,您可以重新 命名项目并添加任何必要的功能。  这是我们向大多数开发人员推荐的设计方法。

    此致,
    Ryan