This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:测试模式

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1089434/cc2564c-test-mode

部件号:CC2564C

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

CC256x测试指南-德州仪器(TI) Wiki.pdf包含构建BT SIG测试的方法,而RF.TS.p30e2.pdf包含由SIG定义的各种测试指标,例如:RF/TRM/CA/BV-01-C [输出功率],RF/TRM/CA/BV-02-C [功率密度],RF/RCV/CA/BV-01-C [灵敏度–单槽封装]。

问题:测试仪和被测设备建立测试(测试激活完成)后,如何控制被测设备在每个测试案例之间切换? (例如从测试RF/CA/BV-01-C [输出功率]切换至测试RF/RCV/CA/BV-01-C [灵敏度–单槽数据包])

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,

    在这种情况下,CC256x由蓝牙测试仪控制,如  《CC256x测试指南》第4页上的"BT RF SIG模式"所示。  显示的HCI命令可用于将设备置于测试RF SIG模式。 完成正确顺序后(首先加载BT服务包,然后加载DUT脚本),BT测试仪将通过RF链路(LMP)控制设备。

    此时,蓝牙测试仪负责执行每个测试。

    此致,

    杰西